Alimentatori Trifase
Alimentatori AC Trifase progettati per soddisfare le esigenze nelle applicazioni ad alta potenza
I nostri alimentatori con ingresso trifase sono progettati per funzionare con le differenti sorgenti trifase globali, che includono 208VAC, 380/400/415VAC e 480VAC. La gamma di prodotti comprende alimentatori con montaggio su DIN Rail da 120, 240, 480 & 960W, con montaggio su chassis fino a 5kW e alimentatori configurabili da 1500W a 3kW con tensioni di uscita da 3,3 VDC a 400 VDC.
La Missione
Questi prodotti di base possono essere anche utilizzati in combinazione per fornire sistemi di alimentazione trifase ad alta potenza, su misura, stand alone e con montaggio su rack fino a 30kW e oltre.

Guida di riferimento al Trifase
AC Trifase
La potenza erogata da un sistema monofase oscilla e attraversa lo zero durante ogni ciclo, mentre la potenza erogata da un circuito trifase varia, ma non va mai a zero. In un sistema trifase bilanciato, i conduttori devono avere circa solo il 75% delle dimensioni di quelli per un sistema monofase a due cavi con lo stesso valore di kVA.
Se le tre bobine separate del generatore sono distanziate di 120°, le tre tensioni prodotte, quando il campo magnetico passa attraverso la bobina, sono sfasate di 120° tra loro.
Ci sono due connessioni trifase di base utilizzate:

Connessione a Stella
Il collegamento di ciascuna estremità delle bobine insieme, come mostrato a destra, crea una connessione a stella. La tensione di fase (o tensione tra fase e neutro) è la tensione misurata ai capi del singolo avvolgimento. La tensione di linea (tensione tra fase e fase) viene misurata tra due bobine.
In un sistema connesso a stella, la tensione di linea è superiore alla tensione di fase con un rapporto pari alla radice quadrata di 3 (1.732).
- VLINE = VPHASE x √3
- VPHASE = VLINE / √3
Questo è un sistema a 4 fili più la Terra.

Connessione a Triangolo
Le tre bobine separate sono collegate tra loro per formare un triangolo in un sistema a connessione delta, questo nome deriva dal fatto che lo schema di questa connessione assomiglia alla lettera greca delta (∆).
In questa configurazione la tensione di linea e le tensioni di fase sono le stesse.
- VLINE = VPHASE
Tuttavia, la corrente di linea è superiore alla corrente di fase di un fattore radice quadrata di 3 (1.732). Il motivo di questa differenza di corrente è che la corrente scorre attraverso i diversi avvolgimenti in tempi diversi nel circuito trifase.
A volte, la corrente fluirà solo tra due linee, in altri momenti la corrente passerà da due linee alla terza.

Tensione e Frequenza Trifase
Sebbene gli alimentatori monofase siano i più diffusi, quelli trifase sono la scelta migliore per molte applicazioni. Come discusso in precedenza, le centrali elettriche forniscono elettricità trifase e vengono spesso utilizzate in applicazioni industriali per azionare motori e altri dispositivi. L'alimentazione trifase è una forma più agevole di energia rispetto ai sistemi a singola o doppia fase, che consente alle macchine di funzionare in modo più efficiente, estendendone la durata.
Le alimentazioni monofase da 220 - 240 VAC sono derivate dai sistemi trifase a 400 VAC mentre le alimentazioni monofase da 100-127 VAC dai sistemi trifase 200 VAC. Negli USA esiste anche un sistema trifase da 480 VAC utilizzato per alcune applicazioni ad alta potenza, che si traduce in un'alimentazione a singola fase nominale da 277 VAC, spesso utilizzata per applicazioni come l'arredo urbano e l'illuminazione stradale.
Hai una domanda o una richiesta?
Il nostro team di esperti sarà lieto di aiutarti, contattaci!