XP Resources
IEC Protection Classes for power supplies

Power supplies fall into one of three protection classes based on the need, ...
System integration of baseplate cooled low voltage converter modules

Baseplate cooled converter modules are a popular solution for powering outd ...
Our Global Headquarters in Singapore Moves To Tai Seng

We have relocated our global headquarters in Singapore to Tai Seng. The mov ...
XP Power potenzia l'offerta per l’alta tensione con nuove acquisizioni in Germania

XP Power, uno dei principali sviluppatori e produttori mondiali di soluzion ...
Understanding power supply de-rating specifications

An increasing number of AC-DC power supplies rely on de-rating specificatio ...
XP Power presenta i nuovi alimentatori AC-DC da 100 W per dispositivi industriali, tecnologici & medicali, incluso BF

XP Power è lieta di presentare la nuova serie di alimentatori AC-DC FCB100.
Nuovi alimentatori da 60 W low-cost con ingresso 90-305 VAC e con una vasta gamma di approvazioni per la sicurezza e le EMC

XP Power è lieta di presentare una nuova serie di alimentatori AC-DC a bass ...
HPA Series: Single phase input 1.5kW power modules scalable to 7.5kW

The HPA offers rapid user configurability from an extremely compact, high p ...
Alimentatore a corrente e tensione costante da 1.5kW con una avanzata programmabilità in un formato compatto per un'ampia gamma di applicazioni

XP Power è lieta di presentare due nuovi alimentatori AC-DC con ingresso mo ...
What happened to SELV? - Part 2

Find out what happened to SELV in this concluding part of our answer to thi ...
What happened to SELV? - Part 1

Alan Hill explains what happened to the old IEC60950-1 SELV categorisation.
How do I choose the best power supply for a peak load?

Choosing a power supply for a peak load is complicated. Let this guide help ...